This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:BQ76942:通过晶体管的电阻器

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323410/bq76942-bq76942-resistors-to-pass-transistors

器件型号:BQ76942

我想了解如何为 EVM 参考设计选择电阻值和封装。 根据该参考设计、如果使用给定的电阻器、该电阻器会由于功率耗散破坏而烧断。

使用的电阻器封装为150欧姆、1W、2512。

两个 LDO 短路期间的最大额定电流均为160mA。 在此期间、每个电阻器上的功耗为3.84W。 这比额定值大得多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Priyank:

    是的、如果两个稳压器都短接、这是可行的。 该 EVM 专为简单地评估器件而设计。

    更常见的是、短路保护电流将远小于160mA。 您需要根据预期电流来选择电阻器、并且可以根据您希望电阻器处理的电压大小和预期消耗的电压来确定电阻器的阻值。 该路径中的电阻器 有助于减轻 BJT 上的电压负担、因为电阻器会出现部分压降。

    您可以使用多个串联或并联的电阻器来处理功率。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙