This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149-Q1:单输出两相操作期间各相的电流平衡

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25149-Q1, LM25149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319173/lm25149-q1-current-balance-of-each-phase-during-single-output-two-phase-operation

器件型号:LM25149-Q1
主题中讨论的其他器件: LM25149

大家好、

我对 LM25149-Q1双相操作有疑问。

问:我们使用2个 LM25149-Q1单元进行单输出两相操作。
我可以问一下每个相位(CH1、CH2)的 IOUT 差异有多大?

(例如、如果总输出为10A、则相位可能漂移高达6A+4A 或7A+3A...)

哪些因素决定了电流的平衡?
请告诉我如何平衡每个相位的电流。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuka:

     

    您通常可以预期+/-10%的电流平衡。  决定精确电流共享的因素如下。

     

    1. Rsense 容差

    2.设备间的内部斜率补偿变化  

    3.电感器容差。

     

    希望这对您有所帮助。

     

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复。
    我还有一个问题。

    电流平衡为±10%(典型值)时、该值是否由 IC 保证?
    理解以下情况是否正确:有5%的差异是一种平衡、有10%的差异是一种平衡?

    理论上能否计算平衡差值?
    是不是不可能?


    电源启动后是否逐渐达到平衡?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuka:

    是的、可以计算出电流不平衡。  如果需要温度变化+/-5%的糟糕情况并且器件之间的糟糕情况、则需要确保电感值匹配并且 Rsense 是匹配的、以确保在整个温度范围内得到高于+/-10%的保证。  器件电流平衡不能得到保证、也不会自平衡。  您 可能需要额外的电路来平衡每个相位中的电流、这会增加复杂性。  也许另一个选项是使用平均电流模式控制、因为这样可确保平均电流共享、而不是峰值电流。

    希望这对您有所帮助。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复。
    我还有一个问题。

    如果我们确保电感值和电阻匹配、从而保证它们在整个温度范围内至少为+/- 10%、
    这是否意味着电流不平衡是温度和元件之间+/-5%的最坏情况?

    是否有计算不平衡程度的公式?

    IC (LM25149)是否无法平衡自身、以及它是否会是自然的稳定运动?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuka:

    不可以、设备无法实现自身平衡、感染其正反馈、因为如果存在不平衡、它会稳定到稍差的点、因为温度会导致 RSENSE 电阻器发生不符合您要求的变化。  但是、移除电感器容差将消除设计中显著的误差分量、但电流检测电路之间的容差仍略有差异。  要计算出、您必须将电流感应中的所有误差、即斜率 comp、计算峰值的差异、然后使 平均电流相等。  通常、5%是可以实现的。

    希望这对您有所帮助。

    大卫。