This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568230:即使未提供使能和放大器、稳压器#39;VCC 输出电源也会出现纹波。

Guru**** 2518910 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316938/tps568230-regulator-s-output-ramps-even-if-enable-is-not-provided-vcc-ouput-supply-has-ripples

器件型号:TPS568230

您好、TI 团队、

我 在我们的项目中使用了多个 TPS568230RJER 器件。  

此模块面临几个问题、请仔细阅读以下问题陈述-  

问题- 1:即使未提供使能、稳压器的输出电压也会出现斜坡。

实际上、我们使用同一器件(TPS568230RJER)推导 FPGA 的电源(1V、1.8V、1.5V、3、3V 等)。 将这些器件的使能引脚和电源连接起来以实现所需的电源时序。

在这里、我们将仅讨论其使能引脚由1.8V 稳压器的电源正常状态驱动的3.3V 稳压器。 但是、这个3.3V 稳压器的输出电压在从1.8V 稳压器获得其使能信号之前开始上升大约40-60ms。 在这40-60ms 的持续时间内、此斜坡电压从0V 上升到0.9V。

请找到相应原理图的快照、供您参考-

因为使能引脚不会接受高于3.6V 的电压、所以分压器电路在1.8V 的电源正常上施加(介于 VCC 和接地之间)。

3V3稳压器的输出波形可在下图中看到-

问题2:当我探测稳压器的 VCC 引脚时、该引脚是内部 LDO 的输出引脚。 我观察到了纹波、请参阅下图-

请尽快进行调查、因为我们在调试时遇到这个问题、并且相同的器件型号也用于其他进行中的项目。

谢谢!  

R·库马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raj、


    规格。

    您能否提供3.3V 稳压器的使能信号波形 以及

    此外、如何拉至上一级的 PGOOD、以及您是否可以为相同的应用提供  

    针对 Q2

    您是否能够直接通过 VCC 电容器提供 VCC 波形?您提供的波形是 PGOOD 的波形?

    这些电容器的 Vcc 电容和额定值是多少?

    您是否可以在正确接地的处使用"尖头与桶"方法打印纸,并将"带宽"限制为20MHz。

    谢谢

    救世主

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raj

    我们对此申请有任何更新吗?

    谢谢!

    救世主

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    规格。

    我已经共享了图像(在问题2下)。 VCC1V8 PGOOD 信号是启用3V3稳压器。

    VCC 和 GND 之间的分压器是在上一 级的电源正常状态时实现的(请参阅图-)

    对于 Q2:

    VCC 波形没有直接探测 VCC 上的 DCAP。

    给定的波形为电源正常状态(被上拉至 VCC)。

    DCAP 额定值为- 1uF/16V/ 0603/X7R/ 10%

    谢谢!  

    R·库马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raj

    根据我提供的信息、我无法完全回答、

    1.观察5V VCC 波形看起来很干净、但是走线可能会拾取噪声(不确定这是您的布局还是您正在测量的方式)

    2.您能否提供 EN 波形,以便我们将其与阈值水平进行比较  

    3、您正在使用什么测量技术以及您在电路板上的什么位置进行探测

    如果您可以提供布局文件并将其

    谢谢!

    救世主

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raj

    有任何关于这一点的更新吗?

    最后、我将再次发言、如果需要进一步的帮助、

    谢谢!

    救世主