This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:是否可以使用 VCC 代替 RVCC 进行引导?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323044/ucc256403-is-it-possible-to-use-vcc-for-boot-strap-instead-of-rvcc

器件型号:UCC256403

尊敬的专家:

我的客户正在设计 UCC256403电路、有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

根据 数据表、RVCC 用于自举电源。
是否可以使用 VCC 代替 RVCC?

——

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Inoue-San:

    这是可能的。 这就是我们的新型 UCC25660的实现方式

    我希望这可以回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JCHK:

    感谢您的答复。

    UCC256403的自举可以使用 VCC 来替代 RVCC。

    对于 UCC25660x、自举使用 VCC。

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Inoue-San:

    不用客气。