This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61240-Q1:交流分析和稳定性仿真

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321162/tps61240-q1-ac-analysis-and-stability-simulations

器件型号:TPS61240-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS61240

大家好、

 您可以为该部件共享一个平均 SPICE 模型(仿真工具 SIMetrix)或一个 SIMPLIS 模型以执行交流分析吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mithun:

    我们没有这样的 TPS61240模型。 如果您告诉我 BOM 和工作条件、我可以为您进行评估。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好、Travis、我们需要具有增益/相位裕度测量的环路增益/相位图。  我附上了电路图。 工作条件为 Vin:2.3V-5.5V,Vo:5V@450mA。 我希望这已足够。 BOM 是机密信息、如果需要、 我可以通过离线邮件共享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mithun、V J:

    很抱歉、这款设备的专家在下周结束前都不在办公室。

    如果我们仔细查看数据表中的负载瞬态、我们可以看到60C 或更高的相位裕度。 有关详细信息、请参阅此应用手册: 简化稳定性检查(修订版 B)(TI.com)

    因此、如果您能够执行负载瞬态、则在检查输出电压上的瞬态响应时了解相位裕度。

    此致、
    布里吉特