This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62913:悬空 S-CONF 引脚

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323429/tps62913-floating-s-conf-pin

器件型号:TPS62913

您好!

作为故障模式和影响分析的一部分、我们将在基于 TPS62913的电源系统上执行、我们需要考虑连接到 S-CONF 引脚的电阻器上出现开路的可能性、这种情况将导致引脚处于悬空状态。 从数据表中、我无法确定 S-CONF 引脚上是否存在默认模式或某个内部上拉/下拉。

您能否告诉我在 S-CONF 引脚悬空时是否存在默认模式、或者器件是否以随机/未定义配置启动?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dimitrios:

    我的同事在休假、并将在2月18日他回到办公室后向您提供反馈!

    BRS

    资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的团队将于2018年2月2日放假并准备上班、建议您将引脚悬空并在电路板上进行测试以确认紧急情况。

    感谢您的理解。

    裕昌