Other Parts Discussed in Thread: LM2775, TPS60151, TPS61299, TPS63900, TPS60150
主题中讨论的其他器件:TPS61299、 TPS63900、LM2775、 TPS60150、TPS60151
尊敬的女士们、先生们:
我遇到了这个问题、输出电压高于规定值:
它测量 5.41V @ 80uA 负载
它 测量5.40V @ 10 mA 负载
我有
C_IN = 10uF
C_OUT = 10uF
C_PUMP = 100nF
V_IN = 3.5 VDC
根据数据表、我读到规格应该是5.3V 最大值。
这里出什么问题了?
谢谢、此致、
斯特凡