This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG2100R044:PSpice 模型

Guru**** 2531530 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG2100R044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322255/lmg2100r044-pspice-model

器件型号:LMG2100R044

大家好、我想申请使用 LMG2100R044 pspice 模型、以便我可以进行一些仿真测试。我已经拥有评估板、但在为其上电之前、我想在 pspcie 上对其进行测试。 这确实是一个紧迫的问题。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alya:

    我们目前没有用于 LMG2100R044器件的 Spice 模型。 如果我可以解答有关 LMG2100R044评估模块的任何具体问题、我可以在此处快速回答这些问题。 我还将评估模块用于内部测试、并根据我对评估模块的测试体验回答问题。

    此致!

    K·沃尔夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要连接两个评估板、其中一个是 LMG2100、我要做的就是在上电之前对这两个评估板进行仿真  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alya:

    我们目前还没有可用于 LMG2100R044器件的 Spice 模型。  这是我们 正在努力创建的内容、但我们目前没有发布时间的时间表。

    此致!

    K·沃尔夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,有没有任何模型可能具有相同的属性或类似它???

    谢谢。  

    阿利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alya:

    由于器件 仍处于预发布状态、因此我们没有可立即发布的器件型号。 您希望 与 LMG2100EVM 连接的其他评估模块是什么。 我们可以帮助您评估两个电路板之间的工作行为。

    此致!

    凯尔