This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25145:单面组装问题

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25145, LM5145EVM-HD-20A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323319/lm25145-question-single-sided-assembly

器件型号:LM25145
主题中讨论的其他器件: LM5145EVM-HD-20A

您好:

我想将 LM25145集成到我们的产品中、但我有一些一般性问题。 我们的所有 PCB 都是单面组件-我想从 LM5145EVM-HD-20A 模块重新创建电路、因为它正是我们的器件所需要的。 但是、我想问一下在电路板的一侧进行所有元件的布局时是否存在任何问题、或者不建议这样做。 您能否介绍一下在对所有组件进行单面布局时应注意的事项? 如果不建议这样做、您能否建议另一种选择? 我们正在寻找5V 20A 直流/直流降压转换器(输入电压:22V 至30V)。

此外、对于系统输入端或输出端的大容量电容器、是否有任何建议?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eduardo:

    我已将此请求转发给负责该部件的工程师、您将在接下来的几天内收到回复。

    谢谢。

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eduardo:  

    可以做到、将需要遵循数据表中概述的布局指南。

    希望这对您有所帮助。

    大卫。