This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25886:与商业移动电源的兼容性

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321773/bq25886-compatibility-with-commercial-power-bank

器件型号:BQ25886

嗨、大家好!

我们正在开发集成在我们器件中的2S 锂电池(BQ25886/h)充电器、并且我选择了700mA。

该器件通过主壁装充电器(在本例中不是问题)以及用于手机的商业移动电源充电。

当移动电源连接且电池更多放电时、BQ 启动预充电电流、此时输入电流 连接20 mA、移动电源在20-30秒后断开电源;在这种情况下、不开始充电。

另一个问题条件是放电电流:当 BQ 设置此条件时、输入电流变为20mA、且移动电源 在20-30秒后断开电源;在这种情况下、BQ 不能达到完全充电状态。

您有什么解决这些问题的建议吗?  

谢谢!  

此致

S·西韦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Stefano

    您是否有可分享给我供查看的电路原理图?

    在移动电源电池放电更多的情况下、您看到问题时、移动电源电压是多低?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    我没有原理图、因为我们正在检查系统的架构、您可以在下图中看到该架构:

    放电的电池是由 BQ25886充电的电子锁电池(5,7V );移动电源被充电。
    当我连接移动电源时、BQ 使用30mA 的预充电值开始对电池充电。

    移动电源请求的电流在40mA 附近、对于移动电源而言、该输出电流值过低、移动电源的保护电路会断开输出;对于移动电源而言、这是典型的工作行为。

    请你支持你的建议。

    Br
    斯特凡诺  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Stefano

    BQ25886是否会由于低输入电压(4.3V)而进入 DPM?

    输入电流限制设置是什么、ILIM 引脚8?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、
    关于第一期:

    -连接到 BQ 的电池完全放电,电压为5,7V
    -我连接移动电源和 BQ 启动车预充电在 ICHARGE 的1/10 (Iprecharge = 30mA =
    -在这种情况下移动电源电流为40mA  
    - 30秒后,移动电源断开输出并进入空闲状态,在这种情况下,移动电源的输出电压为2.5V

    关于第二期:

    - BQ 正在为电池充电、充电电流正在降低  
    - BQ 充电终端为30mA、但当输入电流低于40 mA (充电电流的35 mA)时、移动电源断开输出电压。
    -移动电源的输出电压为2.5V , BQ 不终止充电

    ILIM 为500mA

    此致

    斯特凡诺  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Stefano

    感谢您提供更多信息。   

    这两个问题似乎都是在移动电源的低输出电流条件下发生的。  在预充电和终止期间、移动电源输出将断开。

    此问题是否仅在这一型号的移动电源中出现、您是否有其他可用的器件?

    如果您增加系统负载、移动电源上的负载会增加、这会阻止压降吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    此问题是否仅在这种移动电源模式下发生,您有其他可用的吗?

    是的、我检查了其他移动电源、而且 beavioure 类似;唯一的差异是输出被禁用时的电流、而另一个更高。 app.note SLVA770也确认了该 beavioure。

    如果我增加功耗、会缩短电池组的充电寿命

    我的问题是他们是如何解决这个问题的手机,特别是过早断开在最后充电.

    Br

    斯特凡诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Stefano

    这将会很困难;问题在于移动电源、而不是 BQ25886。

    如果您可以在连接移动电源时定期开启系统负载、这可能足以使移动电源保持运行状态。