This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756E:CAN BQ25756E 输出

Guru**** 2535420 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756E, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321040/bq25756e-can-bq25756e-output

器件型号:BQ25756E
主题中讨论的其他器件: BQ25756

大家好!

我的一个客户 正在考虑使用 BQ25756E 在输入电压= 12V 的情况下为4节 LiFePO4 (14V)电池充电。

目前、他们有以下问题。
请你给我答复吗?

问题1:
BQ25756E 是否可以通过14V 电池向 VSYS 或 Vin 输出固定12V 电压?

问题2.
 BQ25756E 的双向意味着什么?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya:

    感谢您使用此部件。

    是的、BQ25756E 可在反向模式下为输入电压供电。

    2.双向充电意味着充电器可以双向充电。

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    谢谢您的回复、很抱歉我的回复太晚了。

    我可以再问一个问题吗?

    问:我认为双向功能与 OTG 功能相同。
       我的虽然正确吗?
       如果错了、能否说明双向功能和 OTG 功能的不同点?

    再次感谢大家、此致、
    和也。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya:

    您是对的。 双向模式和 OTG 模式的含义相同。 当 BQ25756处于反向模式时、BQ25756用作电源。 当 BQ25756处于正向模式时、BQ25756用作灌电流。

    您可以使用寄存器 EN_REV 切换反向模式并使 BQ25756电源。 这与 OTG 模式类似。

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    非常感谢您的答复。

    我明白了。

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我可以 在该主题上提出另一个有关 BQ25756E 的问题吗
    因为 客户还问了一个问题?
    如果我需要在新的话题上提出问题、请告知我?

    问:
    CAN BQ25756E 在 Vbat 至 Vin 之间输出12V 固定电压、
    高于或低于12V 时、甚至只是12V?

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya:

    感谢您的配合。 将来、您可以针对该问题启动新主题吗?

    不过、这是一个快速的答案。 是的、BQ25756E 可用作源、并从12V 电池输出固定的12V 信号。

    如有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    非常感谢您的答复。

    I under 假设  BQ25756E 可用作电源、并从12V 电池输出固定的12V 信号。
    如果我对 BQ25756E 有疑问、还会启动新主题。

    再次感谢大家、此致、
    和也。