This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:如何设置选项7 (突发模式禁用)

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323028/ucc256403-how-to-set-option7-burst-mode-disable

器件型号:UCC256403

尊敬的专家:

我的客户正在设计 UCC256403并想使用选项7 (禁用突发模式)

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——  

我要禁用突发模式。
我确认了数据表、显示设置 Option7将禁用该数据表。

此时、我们将使用没有副绕组的变压器、以便从副绕组获得电压。
(浮动电源单独准备、因此您可以在此提供。)

在本例中、我想将通过用一个电阻器将 Vcc 分压得到的电压输入到 BMT 端子上。
如果我一直将 BMT 引脚电压保持在0.2V 以上、没有问题吗?

在这种情况下、(SS、保护功能等)是否会正常工作?

——

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shinichi:

    您只需 在 IC 的 BW 引脚处将一个介于2.42k 和3.04k 之间的电阻器连接到 GND 引脚。 禁用突发模式。

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta:

    感谢您的答复。

    我了解。

    数据表 P.10 RBWPrgm7中介绍了电阻器值。

    我将与客户分享这个。

    当客户有其他问题时、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市