This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65265:XC9263交叉

Guru**** 2796805 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS563252, TPS563240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323236/tps65265-xc9263-cross

器件型号:TPS65265
主题中讨论的其他器件:TPS563252TPS563240

大家好、

我的一位客户需要 XC9263A75CMR-G 的替代产品。 该封装需要大致相同、采用 SOT-25和5引脚配置、即 Vin、使能软启动、FB、GND、开关输出。

输入电压范围:3-18V

输出电流:500mA

1.2MHz 软件频率

类型 A:集成锁存方法

如果您有任何问题、请告诉我! 提前感谢

马可

e2e.ti.com/.../TOSL_5F00_S_5F00_A0012984223_5F00_1_2D00_2575115.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了添加额外的上下文信息、引脚排列是此处最重要的部分。 具有相同配置的6引脚器件仍可以解决问题。 该设计已投入生产、并尝试避免电路板自旋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Macro:

    目前我们没有 SOT235封装的此类部件。 对于 TI SOT236器件、TPS563240与这个竞争对手的情况类似、但 P2P 和没有 SS 和 PG 功能。 对于 SOT563器件、TPS563252与竞争器件类似、但也不具备 P2P。

    您能帮助说服客户评估 TPS563252吗?

    BRS

    资旭