This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3966:短路保护延迟

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: LP3966

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322140/lp3966-short-circuit-protection-delay

器件型号:LP3966

大家好、

我的客户正在使用 LP3966ES-3.3。

您能告诉我 LP3966的短路保护延迟吗?
此外、很难从下面的句子中解释短路行为。

> 一旦电源导通元件关闭、控制环路将快速循环打开和关闭输出、直到平均功率耗散导致热关断电路响应伺服打开/关闭循环到一个较低的频率。

您能详细说明一下吗?

此致、

伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、一树山、  

    延迟时间的特征似乎并不明确、我将查看我们是否有任何可以用来估算的时序图。  

    如果器件处于短路保护模式的时间过长、最终将触发热关断保护行为-这种行为彼此相似、但后者以较低的频率进行响应。  

    此致!

    朱利耶特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette-San:

    从数据表可知、 如果出现峰值过流情况、短路控制环路将迅速驱动输出 PMOS 导通元件关闭。
     短路事件看起来会立即关闭导通 FET、因此 我认为不会最终触发热关断。

    您能对此发表评论吗?

    此致、

    伊藤和树  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、一树山、  

    PMOS 关闭、但仍有通过输出的裸片功率耗散。 它开始发挥电阻器的作用、而不是像 FET 那样工作、最终通过裸片耗散的磁头将足以触发热关断。  

    此致!

    朱利耶特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette-San:

    感谢您的 回答。  我理解该行为。

    您是否找到了使传播延迟接近的时序图?

    此致、

    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是、我没有找到任何图表。 我询问了验证团队是否有单独的存储库并正在等待回复。