This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21732:PWM 输入类型

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21732

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322855/ucc21732-pwm-input-type

器件型号:UCC21732

您好!  

您能说明一下 UCC21732的输入类型吗? 此外、我是否可以在3.3V 电压下驱动 PWM 输入、而通过5V 电压给 Vcc 供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC21732是一款 CMOS 输入栅极驱动器。 它具有一个反相输入(IN-)和一个同相输入(IN+)。 栅极驱动器输出仅在 IN+=高电平和 IN-=低电平时才会变为高电平。 对于任何其他组合、栅极驱动器输出将保持低电平。 您可以将 IN-短接至 GND 并仅将 PWM 信号馈入 IN+以运行驱动器、或者、如果您使用两个驱动器来驱动半桥、您可以使用 IN-和 IN+来提供互锁(防止两个驱动器同时导通) 来检查 PWM 互锁、如 UCC21732数据表中半桥的图8-2 PWM 互锁所示。 IN+和 IN-的第8.2.2.2节 PWM 互锁功能对此进行了说明(此处链接)。  

    该栅极驱动器输入阈值与施加到 VCC 的电源电压成正比。 如果使用 VCC = 5V、也必须在其他引脚上使用5V 逻辑。

    此致、

    安迪·罗布勒斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    Andy 提供了有关如何计划 PWM 信号来使器件正常工作的详细信息。

    还有一个附加 信息:Vinh 和 VinL 的数据表规格基于 VCC 电源。

    因此 Vinh 阈值是 VCC 的0.7*  

    类似地、Vinl 阈值是 VCC 的0.3*

    确保可靠运行。 因此、当 VCC INP=5V 时、需要规划 INP=3.5或更高。 希望它有所帮助。

    谢谢

    萨西