This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ76952:如何在 BQ769x2中计算库仑计数器电流误差?

Guru**** 2603445 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942, BQ76972, BQ76952, BQ769142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323292/faq-bq76952-how-can-i-calculate-the-coulomb-counter-current-error-in-the-bq769x2

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件:BQ76972、、 BQ769142、BQ76942

我想知道如何在使用任何 BQ769x2器件(BQ76952、BQ76942、BQ769142、BQ76972)时计算最坏情况下的电流测量误差。

您能解释一下这是如何实现的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以将电流测量的精度概念化为对多个测量值求平均值、然后将平均值与理想的预期结果进行比较。 这不考虑测量结果中的噪声。

    可通过将单个最坏情况下的失调电压、增益、DNL 和 INL 误差相加来计算整个电流测量范围内的最坏情况误差。

    这些限制在电气特性数据表中提供、如  图1

    图1. 库仑计数器数据表规格。

    所有影响精度的限值都是用 ADC 分辨率作为 LSB 来指定的、其中。 让我们来计算每个单独的误差:

    • 最坏情况下的偏移误差
      • 偏移误差是在温度变化过程中计算得出的偏移加上漂移误差。
        • 假设温度从25°C (标称值)急剧变化至-40°C。 然后、最坏情况下的偏移将为:
    • 最坏情况增益误差
      • 最坏情况下的增益误差(假设我们忽略其感测电阻)是特定增益范围内的典型增益值与最坏情况下的增益因子之间的差异
        • 使用在整个200mV 范围内典型增益与最坏情况增益间的关系、我们得到:
          •  
          • 当使用较小的范围时、此误差将减小(例如、如果仅使用50mV 的范围、则最坏情况下的增益误差将是44.05LSB)
    • 最坏情况 DNL
      • 该误差非常小、可以忽略不计。 数据表仅说明了0.1 LSB 的典型值
      • 对于最坏情况下的计算、我们可以假设  1LSB
    • 最坏情况 INL
      • 最坏情况下的  22. 3LSB

    将所有这些因素相加、我们可以得到最坏情况下的误差  202.45-LSB 。 它对应于一个电压为:

    假定为1-mΩ 感测电阻、这对应于1.539mV/PWM 1-mΩ=  1.539A  (这对应于1-mΩ 上200A 的电流)进行测量。 因此、百分比误差将变为1.539A/200A =  0.77%

    注释

    1. 此时仍假设检测电阻是理想器件、并且检测电阻值与为  校准:电流:CC  增益   Calibration:Current:Capacity Gain  平衡原理图。
    2. 这些示例假设了每种规格的每个误差因子的最坏情况、这意味着这是最坏情况下的电流测量误差。 在实际应用中、该误差不太可能如此大。
    3. 还有多个数字滤波器可进一步过滤信号、以提供优化测量。 BQ769x2提供了瞬时电流、平均电流和积分电流的优化测量值。 若要了解有关可用不同类型电流测量的更多信息、请参阅  第4.3节库仑计数器和数字滤波器   技术参考手册

    BQ769x2常见问题解答主页链接