This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:完全充电容量变化

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312662/bq40z80-full-charge-capacity-variation

器件型号:BQ40Z80

您好!

在相对较高的放电应用(3C)中使用 BQ40z80和6s LiPo 的设置中、我看到放电结束和充电结束时的完全充电容量会发生大约5%的变化

充电后、FCC 处于最高值-~250wh、  

在放电时、当 电池组达到电池项电压时、FCC 变为大约235wh、在休息期间、它会爬行。

更精确的 FCC 是在电芯项上计算的更低 FCC。  有什么方法可以将其"锁定"到中吗?

谢谢!

下图显示了 FCC 在大约25个充电休息、放电休息 周期内的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Reed、您好!

    您是否启用了平滑处理功能? 这有助于防止 FCC 跌落。



    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SMOOTH 已启用、  

    启用 RELAX_SMOOTH_OK

    RELAX_JUMP_OK 已禁用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reed:  

    请共享您的日志和 gg 文件。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    分享到您的个人资料

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Reed、您好!

    FCC (可用容量)之所以下降、是因为应用中的温度异常升高。 为什么温度增加超过30C? 它会变得非常热。  



    可能的解决方案是让监测计忽略温度升高。 这是通过控制热参数来完成的。

    您是否已将数据提交至 GPCRB 工具? 此工具将提供考虑温升所需的热模型参数。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    温升是由高放电无人机应用导致的-大约需要26分钟即可完全放电。  对此我们无能为力。   

    我确实在 GPC 网站上向 BQ40Z80提供的所有三个选项提交了数据。  

    • 化学物质
    • 室温优化
    • 室温和低温  

    生成的参数包含在我发送给您的 gg 中。

    我还提交了低温、室温、高温(低放电和高放电)条件下的数据-不过、BQ40Z80似乎不支持提供的参数集、因此对我来说不可用?  

    要让 FG 忽略温度上升、我应使用哪些参数?

    簧片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reed:  

    请将提交的 GPC 报告和数据发送给我。

    以及您最新的 srec 文件。 我会为您检查这一点。

    此致、
    何塞·库索  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那将很好-信息已发送  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reed:

    我还在看这个。 "我不会骗你的。"

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jose、这方面是否有任何进展?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jose、这方面是否有任何进展?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Reed、您好!

    Jose 仍在研究这个问题。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reed:

    我已将热参数已修改的 srec 发送给您。

    此致、
    何塞·库索