This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756EVM:充电器耗尽无输入电压的电池、电池未按输入电压充电

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756EVM, BQSTUDIO, BQ25750EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1318325/bq25756evm-charger-draining-battery-without-input-voltage-and-battery-not-charging-with-input-voltage

器件型号:BQ25756EVM
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ25750EVM

您好、TI!

充电器需要将8S2P (7Ah)电池充电 至4.2 * 8V = 33.6V。

由于  BQ25756EVM 默认配置适用于7节电池、

我删除了 JP1跳线。

我  在 JP2上连接了一个三电位计、并调整至12K 欧姆以获得所需的输出电压。 (这是可以的)

我使用串联的 Fluke 175万用表将8S2P 电池组连接到 BQ25756EVM J3。 (在未~ 100 mA 的情况下、充电器的电量为75 μ A。)

我将 BQ25756EVM 连接到 bqstudio、并将 ICHG_REG 设置为2000 mA、将 IPRECHG 设置为1000 mA。

我将48V/6.25A PSU 连接到 BQ25756EVM J1。

J3电流会变为0A、不会为电池充电。

D4 LED 亮起、D5 LED 熄灭、这意味着它应该正在充电。

电路板上的其余跳转为默认跳转。

我怀疑可能有更多寄存器需要配置才能使电荷正常工作。

您能否使用可正常使用的寄存器配置进行回复?

谢谢。

拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rafael、您好!

    您的电池的电压是多少?

    您可以在 BQStudio 中发送寄存器的屏幕截图吗?

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    电池组 的测量电压为 27V。

    充电器输出 BAT 测量电压为33.6V。

    我将充电器的 V+连接到试验电路板、并通过电流表将电池的 V+连接到试验电路板。

    当我将电源连接到充电器时、电池电流从-50 mA 流向0 mA。

    我预计会看到正电流流入电池。

    我不知道如何在这里插入屏幕截图、但我保存了默认寄存器值。 请在下方进行验证:

    *创建时间:星期三2月07 15:22:04 EST 2024
    *
    *格式:寄存器名称制表符、\t 寄存器地址制表符、\t 十六进制寄存器值。
    * BQZ 容器:charger_1_00-bq25756.bqz
    *
    充电电压限制00 10
    充电电流限制02 640
    输出电压限制04 00
    输入电流 DPM 限值06 640
    输入电压 DPM 限值08 348
    反向模式输入电流限制0A 640
    反向模式系统电压限制0C 3E8
    预充电电流限制10 140
    终止电流限制12 A0
    预充电和终止控制14 0F
    计时器控制15 1D
    三级充电控制16 00
    充电器控制17 C9
    引脚控制18 C0
    电源路径和反向模式控制19 20
    MPPT 控制1A 20
    TS 充电阈值控制1B 96
    TS 充电区域行为控制1C 57
    TS 反向模式阈值控制1D 40
    反向欠压控制1E 00
    检测到 VAC 最大功率点1F 00
    充电器状态1 21 08
    充电器状态2 22 00
    充电器状态3 23 00
    故障状态24 00
    充电器标志1 25 00
    充电器标志2 26 00
    故障标志27 00
    充电器面罩1 28 00
    充电器面罩2 29 00
    故障屏蔽2A 00
    ADC 控制2B 60
    ADC 通道控制2C 0A
    IAC ADC -使用射野视图2D 00
    IBAT ADC -使用 Field View 2F 00
    VAC ADC 31 00
    Vbat ADC 33 00
    TS ADC 37 00
    VFB ADC 39 00
    栅极驱动器强度控制3B 00
    栅极驱动器死区时间控制3C 00
    零件信息3D 12
    反向模式电池放电电流62 02

    对于 EVM 上的跳转、唯一的变化是删除了 JP1。 JP2有一个用于33.6V 输出的电阻。

    谢谢。

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、LED D4和 D5持续闪烁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rafael、您好!

    我会查看寄存器输出。 这是充电器充电时得到的寄存器转储吗?

    如果是、充电器报告"不是 电源正常"。 输入电源是否降至 ACUV 以下?

    另外、充电电流设置为10A。 您可能希望从1A 的充电电流开始、然后增加该电流。 您还需要禁用看门狗计时器。

    D4和 D5闪烁可能意味着充电器达到终止、然后再次充电、或者输入电源电压可能降至 ACUV 以下并随后恢复正常。

    您可能还需要尝试在不使用与电池串联的电流表的情况下为电池充电。

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    使用这些寄存器、电源连接到充电器 VAC。

    我必须移除 JP4、才能在 BAT 连接器上显示充电电压。

    我看到 BQ25750EVM 已发布并具有电源路径、因此我将改用该器件。

    谢谢