请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25947 主题中讨论的其他器件: TPS25948、 TPS25983
您好!
我们正在对使用3个 TPS259474ARPWR 单元的电路板进行原型设计、但由于封装的尺寸和引脚数量、组装电路板已证明是我们的一个问题。
这需要一个多层次的丝印板和其他我们没有的组装条件。
我们可以将哪个替代组件与功能兼容的较大封装一起使用?
如果存在这样的元件、我们正在考虑重新设计 PCB 来适应该元件、而不是 TPS259474ARPWR。
我们欢迎任何意见,这些意见有助于我们决定我们目前的解决办法的替代办法。
此致
何塞