This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62088:连续导通模式下的高 iQ

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62088, TPS62840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322776/tps62088-hi-iq-in-continuous-conduction-mode

器件型号:TPS62088
主题中讨论的其他器件: TPS62840

您好!

我已经使用  TPS6208833YFPT 创建了一个简单的评估 PCB。 一旦输入为3.35V、iQ 为5.9uA、比预期高一点、但正常。 但是、一旦输入较低且器件进入连续导通模式并且没有开关、iQ 升至270uA、远高于预期。 这是原理图:

在连续导通(100%占空比)模式下是否预计产生该高静态电流?

此致、
达安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daan:

    当器件处于 PFM 模式且没有开关时、Iq 较低。 由于高侧 FET 完全导通、100%模式下的 IQ 会更高、而且在此模式下内部电路的电流消耗也会更高。  

    您是否可以完全断开输出负载、以确保在此模式下输出端没有泄漏电流?

    此致、

    瓦伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    感谢您的快速回复。 我已断开所有输出负载来测量 iQ。 我之前使用的是 LM3281YFQR 稳压器、该稳压器在100%占空比模式下没有如此高的 IQ、因此对于这款较新的稳压器、我不希望出现这种情况。

    此致、
    达安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daan:

    我查看了 TPS62088的实验数据、并可以在高侧 FET 开启时确认100%占空比模式下的更高 IQ。

    您是否使用电池供电? 输出端需要的最大负载电流是多少?

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    感谢您的确认。 我可以提出一些建议、而不是在 TPS62088数据表中添加此信息、因为数据表提到以下特性:

    • 4-μA 工作静态电流
    • 针对最低压降的100%占空比

    而且没有提到100%占空比模式下的高静态电流。 由于未提及配置的输出电压或占空比、因此也无法从图7-3中了解该信息。  

    但展望未来、我们的设计中最高只需要0.75A、这非常适合 TPS62840YBGR。 我现在订购了该稳压器、并尝试将其设计为采用该稳压器、电感器的0805尺寸有点紧凑、因为我们没有太多空间。  TPS62840YBGR 数据表的特性中提到了在100%压降下具有更高 IQ 的情况、因此我认为这是一个不错的选择。 请更正我的错误。

    此致、
    达安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daan:

    很抱歉它给你带来的困惑。 我会将这些信息反馈给我的产品线。

    由于最大电流较低、TPS62840应该非常适合您的电路板。 如果电感在建议的工作范围内、也可以使用外壳尺寸较小的电感器。

    此致、

    瓦伦