This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:停用安全 PTC 热敏电阻(PTC 至 VSS)

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1320333/bq40z50-deactivation-of-safety-ptc-thermistor-ptc-to-vss

器件型号:BQ40Z50

您好!

我希望你们做得好。  

为了停用安全 PTC 热敏电阻、BQ40Z50电池包管理器数据表指出"要停用此功能、请在 PTC 和 VSS 之间连接一个10K 欧姆电阻。" 在我的原理图中、我已经这样做了(请参阅下图)、但我不清楚需要对 PTCEN 做什么。 此引脚是否也可以简单地连接到 VSS? PTCEN 是否仍需要连接到 BAT? 非常感谢您提供任何指导。 对于我的应用、VSS 已接地、这就是我显示与 GND 连接的原因。

此致、

乔·德威特

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、您好!

    如果不使用此功能、则应将 PTC 与10K 电阻器串联连接到 BAT、并将 PTCEN 连接到 VSS。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    非常感谢您的反馈。 根据上面概述的配置、如果我将10K 欧姆电阻器替换为10K PTC 热敏电阻、安全 PTC 热敏电阻器是否会启用? 数据表中的配置似乎不同、因此我只想确认禁用(在您的先前电子邮件中提供)和启用(下面提供的数据表中的说明)所需的配置。 在数据表中、PTCEN 似乎也连接到 BAT。

    提前感谢您提供有关禁用和启用 PTC 热敏电阻功能的正确配置的反馈。

    此致、

    乔·德威特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、您好!

    不可以、如果这样做、PTC 将不会正常运行。 我建议遵循 图中的电路。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    是否有您打算包含的附件或图示?

    此致、

    乔·德威特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、您好!

    我之前提到过您在上一篇文章中包含的 EVM 原理图。

    此致、
    尼克·理查兹