This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65911:晶体外设参数选择

Guru**** 2509085 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65911

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322023/tps65911-crystal-peripheral-parameter-selection

器件型号:TPS65911

您好!

从 TPS65911数据表中、有三个参数标记如下图所示、来自 TPS65911参考设计电路、负载晶体振荡器的值为22pF、如下图所示。

您能否告诉我、为什么在参考设计电路中没有晶体串联电阻器和晶体负载电容器? 为什么 负载晶体振荡器的值为22pF?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    视频 解释了为电容器和串联电阻器选择不同值(在本例中为缺失值)的原因。 本会选择22pF 作为特定晶体振荡器的最佳值。

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conner、

    感谢您的信息。

    从视频中、我 得到了一个公式作为画面:  

    从晶体数据表中可以 看出、CL=12.5pF、因此当2pF<Cstray <5pF 时、20pF<C1=c2<23pF<C1=c2<23pF C1和 C2值范围是否正确?

    问题是晶体温度系数是否为-0.04ppm/C*C,工作温度范围是5C~40C,如何计算晶体频率容差?

    额外的、C1、C2电容是否会影响晶体精度? 除了晶体精度本身、其他哪些因素会影响晶体的工作精度?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.正确。

    2.以下是与晶体振荡器相关的变量的良好概述: https://ecsxtal.com/tuning-fork-crystal-frequency-and-parabolic-temperature-curve/

    晶体数据表中应提供频率容差。

    3.他们会的。 不过、当晶体的晶体容差处于 PMIC 数据表中给出的限制范围内时、您应该会在建议的操作条件下看到预期的操作行为。

    此致、

    康纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conner、

    感谢您提供信息。

     您能否告诉我如何使用抛物线系数 来计算晶体温度特性?

    例如、如果此晶体在5~40C 温度范围内使用、

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您联系晶体制造商、以获取有关其器件的帮助。

    此致、

    C·吉莱特