This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25731:有关9.3.1上电序列的问题

Guru**** 2814685 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25731, BQ25723

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1318198/bq25731-question-about-9-3-1-power-up-sequence

器件型号:BQ25731
主题中讨论的其他器件: BQ25723

大家好!

我的一个客户使用 BQ25731进行大规模生产。

它们具有 BQ25731数据表、版本 SLUSE66A。
我没有回答。 数据表版本号是以下链接的数据表。
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq25731.pdf

但他们的数据表与链路数据表略有不同。
数据表的第24页、我们可以看到以下句子、

但是 、如果 VVBUS_UVLOZ < VBUS < VVBUS_CONVEN、则充电器会发生故障
VBUS 资质认证、充电器将 每2秒重新鉴定一次 VBUS。在这2秒期间、
即使 VBUS 上升至高于 VVBUS_CONVEN、转换器也会
由于一开始就未通过 VBUS 认证、仍然关断

目前、他们有以下问题。
请你给我答复吗?

问题1:
上述说明是否适用于当前的 BQ25731器件?

问题2.  
我认为  VVBUS_CONVEN 只是阈值、它没有任何时间调节。
我认为是正确的吗?

问题3:
VBUS 从"VBUS > VVBUS_CONVEN"更改时、BQ25731的行为是什么
更改为"VVBUS_UVLOZ < VBUS < VVBUS_CONVEN"?

问题4:
VBUS 从"VVBUS_UVLOZ < VBUS < VVBUS_CONVEN"恢复时、CAN BQ25731会重新启动电池充电。
更改为 "VBUS > VVBUS_CONVEN"?     

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

e2e.ti.com/.../bq25731.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    问题1: 上述说明是否适用于当前的 BQ25731器件?

    -是的 VBUS 重新资格每隔2秒仍然适用于设备.

    问题2.  我认为  VVBUS_CONVEN 只是阈值、它没有任何时间调节。 我认为是正确的吗?

    - VBUS 是正确的阈值。 但当 VVBUS_UVLOZ < VBUS < VVBUS_CONVEN 时、上电仍会每2秒进行一次 VBUS 鉴定。

    问题3: 当 VBUS 从"VBUS > VVBUS_CONVEN"更改为"VVBUS_UVLOZ < VBUS < VVBUS_CONVEN"时、BQ25731会有什么行为?

    - 设备再次经过鉴定过程。

    Q4.在 VBUS 从"VVBUS_UVLOZ < VBUS < VVBUS_CONVEN"恢复时、BQ25731会重新启动电池充电。

    -是

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Munir、

    非常感谢您的答复。

    我可以问您几个其他问题吗?

    当 BQ25731在 VBUS 认证后开始充电时、输入电压5V 会在这种情况下下降至低于 VVBUS_CONVEN。

    问题1:
    充电是否会在 VVBUS 降至低于 VVBUS_CONVEN 时停止?
    此外、一旦 VVBUS 降至低于 VBUS_CONVEN-HYS、VBUS 的资质认证状态就会更改为公平的?

    问题2.
    当 VVBUS 超过 VVBUS_CONVEN 时、2秒的时间计数是否开始?
    或者、是从之前的 VBUS 鉴定故障计时开始的2秒时间计数?

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    问题1:
    充电是否会在 VVBUS 降至低于 VVBUS_CONVEN 时停止?

    -是


    此外、一旦 VVBUS 降至低于 VBUS_CONVEN-HYS、VBUS 的资质认证状态就会更改为公平的?

    -是

    问题2.
    当 VVBUS 超过 VVBUS_CONVEN 时、2秒的时间计数是否开始?

    -否


    或者、是从之前的 VBUS 鉴定故障计时开始的2秒时间计数?

    -这是正确的。

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Munir、

    非常感谢您的支持、很抱歉我的回复太晚了。

    客户此时还有关于 DPM 的一些其他问题、如下所示。
    您可以给我回复吗?

    问题1:
    关于 ILIM_HIZ 引脚说明表、其中指出、当 EN_EXTILIM = 1b 时、充电器使用的输入电流限制为 ILIM_HIZ 引脚和 IIN_HOST 寄存器的较低设置。
    这是否意味着、例如、如果由  ILIM_HIZ 引脚为 IDPM 设置2.2A 并且由 IIN_HOST 寄存器设置1.5A、则选择1.5A?

    问题2.
    对于像 Q1这样的 IDPM 设置为1.5A、当输入电流超过1.5A 时、通过降低充电电流来降低输入电流需要多长时间?

    问题3:   
    BQ25723数据表指出、当 InputVoltage 寄存器为默认值时、VINDPM 设置为 VBUS-1.28V。
    此 VBUS 电压是由什么确定的?
    在 BQ25723开始充电之前、VBUS 值是否由 VBUS 引脚上的测量电压确定?

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Munir,

    很抱歉、我错误地写下了有关 Q3的器件名称。
    BQ25723错误、BQ25731是正确的。  

    另外、我想让您看一看客户波形。
    但客户不想披露波形。
    我想在离线状态下和大家一起探讨。

    我会给你发送你的友谊请求。
    如果对您来说没有问题、您可以批准它吗?  

    谢谢、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    问题1: 可以。 将选择1.5A 的较低设置。

    问题2. 输入电流 DPM 环路响应非常快。 因此、当电流超过设定的限值时、输入电流几乎会立即降低。

    问题3: VBUS 电压基本上就是适配器电压。 是的、它由启动期间 VBUS 引脚的电压确定。

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    请通过 e2e 消息系统发送波形。

    此致、

    穆尼尔