This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28710:在负载瞬态期间观察到的 VDD UVLO。 我们能否将此与 UCC24650唤醒监控器配合使用、以改善负载瞬态响应?

Guru**** 2813085 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28710, UCC28712, UCC24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323049/ucc28710-vdd-uvlo-observed-during-load-transients-can-we-use-this-with-ucc24650-wake-up-monitor-to-improve-load-transient-response

器件型号:UCC28710
主题中讨论的其他器件: UCC28712UCC24650

您好!

我们正在使用 PSR IC UCC27812D 开发一种具有85-265Vrms 50Hz 输入到12V、1.5A 输出的反激式转换器。 但在我们的测试期间、我们观察到、当使用扬声器负载时、输出会振荡(不同的负载要求)。 有时、VDD 降至 UVLO 以下、并导致转换器关闭。  请查找随附的电路和波形以供您参考。

  1. 您建议如何进行故障排除/解决?
  2. 我们能否将唤醒监控器 UCC24650与此 PSR IC UCC28710/UCC28712配合使用、以改善负载瞬态响应?  
  3. 还需要对电路进行其他改进吗?

此致、

阿克沙塔

在整流输入端使用的输入电容器= 56uF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshatha:

    感谢您查询 UCC28712。

    我将查看原理图并在明天回来。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshatha:

    我简单回顾了原理图、我的初始评论如下:

    1/ Vdd 电容在1uF 时似乎较低。 尝试将容值增加到10uF

    150uF 的输出电容器看起来很低。 尝试将此值增加到500-680uF。

    3.您可以在输出端使用 CLC 类型的配置过滤器。 尝试首先在输出端放置较重的电容器、然后是10uH 电感器、然后是较低值的电容、如原理图中所示的22uF 电容。

    请尝试以上操作、并告知我们您的反馈。  

    此致、

    哈里什