This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569:有最大电感吗?

Guru**** 2574995 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322822/tlv62569-is-there-a-maximum-inductance

器件型号:TLV62569

我们将对 系统中的多个电源轨重复使用 TLV62569。 对于电源轨、我们需要将纹波电流限制在0.1A 以下并更大限度地降低 EMI。

数据表中的电感器值大约为2.2uH、我们可以改用22uH 吗? 有相关问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼古拉斯、您好!

    感谢您使用 E2E、

    Unknown 说:
    数据表中的电感器偏移约为2.2uH、我们可以改用22uH 吗? 是否有任何疑问?

    22uH 电感非常大、器件在如此高的电感值下将无法保持稳定。

    谢谢。此致、

    Moheddin。