This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5034:IC 脉冲问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5034, UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315347/lm5034-ic-pulse-issue

器件型号:LM5034
主题中讨论的其他器件: UCC2897A

您好
我们将 LM5034用作具有顶部钳位的有源钳位反激式电路的 PWM 控制器。 我们将为施密特触发逆变器提供钳位脉冲、为驱动高侧 MOSFET 的栅极驱动器提供反相脉冲。
脉冲不一致会带来问题、因为在无占空比期间、有源钳位输出较低、使顶部栅极持续导通、从而使钳位电容器放电、导致在没有输出脉冲的情况下输出电压增大、如图所示。 有什么解决办法吗?
我们将 ucc2897a 用于类似的应用、但在脉冲跳跃期间、有源钳位输出为高电平、从而使 Qhigh 栅极至源极处于低电平。   

通道1是输出电压(5V) 通道2是 Qlow 漏源 通道3是 Qhigh 栅源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    请提供原理图、以便更好地理解和支持。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../7183.SCHEMATIC1-_5F00_-PAGE2.pdfe2e.ti.com/.../7183.SCHEMATIC1-_5F00_-PAGE4.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我明天早上会给你答复。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我联系了有关该器件型号的专家、以获得更好的支持。 我们正在努力实现这一目标。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请与 LM5034一起提供您的功率级电路。 我需要了解功率级是如何连接到 LM5034的、包括次级侧电路和反馈电路、保护电路。 仅 LM5034是不够的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../dc.pdf

    给出了总电路。 仅连接一个段。

    Rgds

    上午

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    U3引脚8连接在哪里?

    看起来您使用的是高侧钳位、它需要低侧和高侧互补驱动。 LM5034用于低侧钳位、低侧和高侧驱动器处于同相状态。 您需要对 LM5034的高侧驱动信号进行反向操作。

    您的钳位电容非常大(C14、15、23、24)。 您是如何获得如此大的钳位电容的?

    您曾提到您使用了 UCC2897A、它运行正常。 您能向我展示一下您的 UCC2897A 电路吗?还请将 LM5034电路与 UCC2897A 电路进行比较。我认为您的 UCC2897A 电路的连接方式与您展示的 LM5034电路不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    U3引脚8连接到 U4引脚4。 U4用于使信号反相。  

    ucc2897A 电路相同、但当脉冲跳跃时、这两个控制器钳位驱动信号不同、如 UCC2897A 第22页的数据表所示。 我已经观察了两个控制器在没有脉冲时的钳位信号波形。

    Ucc2897A 辅助电源 电压高、因此栅极驱动输出低

    由于 LM5034 AUX 为低电平、因此栅极驱动输出较高、我认为 LM5034不应该用于有源钳位反激式。 我将尝试减小钳位电容器。

    Rgds

    上午

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、我看到了差异。 看起来 LM5034没有像 UCC2897A 那样的脉冲跳跃功能、该功能专门提供了此类功能。 因此、LM5034必须具有最小负载才能在占空比> 0时始终保持不变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因为有很长时间没有通信、我将关闭该线程。 如果需要、请重新打开此文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上问题在于补偿网络、现在它可以正常工作了。

    Rgds

    上午