This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118-Q1:针对冷启动产品建议。

Guru**** 2810745 points

Other Parts Discussed in Thread: LM70880, LM5118-Q1, LM5177, LM5117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321525/lm5118-q1-for-cold-crank-product-recommendations

器件型号:LM5118-Q1
主题中讨论的其他器件:LM70880、、 LM5177

团队成员  

我们的客户希望我们开发的电路板能够在12V、24V 和48V 车辆电池环境中正常工作。

一开始、我曾尝试使用降压/升压产品(LM70880)、但考虑到12V 系统的冷启动测试、我认为我应该使用降压/升压产品。

我认为 LM5118-Q1非常适合我们的开发板。 对吗?

我们需要以下开发板规格。

VIN -> 4V~60V  (12V、24V 或48V)
      :我认为冷开机试验需要最低。 4伏
VOUT -> 10V  (最大电流-> 6.5A、正常电流-> 4.5A)

如果 LM5118-Q1性能不好、可以推荐其他产品吗?  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lee jaewook、

    非常感谢您使用 E2E 论坛。

    对、对于此应用、降压/升压转换器是合适的解决方案。 但您提到的输出电流通常为4.5A、升压二极管中的电流在4V 时可能会高达11A 或更多。 对于二极管来说、这是太大的功率耗散。 因此、我建议查看 LM5177。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我查看了 LM5177的数据表。 我担心负载突降测试。

    我当时认为 TVS 二极管应处于48V 输入电压、以便准备道路突降测试。

    1.进行长期电压测试时 TVS 二极管的 VBR 应低于60V (输入电压保持在60V 60分钟)。ISO 21780:2020 TEST-06
    2. VBR 为60V 的 TVS 二极管的 VCL 至少为75V。

    出于上述两个原因、降压/升压的输入电压应至少为4V~80V。

    我对吗? 那么、您能否推荐一种同时满足这两个条件的设计方法?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lee jaewook、

    您为什么害怕负载突降? VIN 电压的绝对最大值为85V。 您可以施加60V 直流电、转换器仍然能够承受某些更高电压的瞬变。

    我认为 LM5177满足了这两个条件。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否意味着电压瞬变(最大85V)不会影响输出电压?

    我认为、如果瞬变(最大85V)连接到 LM5177的输入引脚、LM5177不会损坏、但
    看不出 LM5117的输出功率会维持下去。 不是吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    电压瞬变始终会以某种方式影响输出电压、因为器件无法瞬间对输入电压变化做出反应。 高达绝对最大额定值的电压瞬变可能会影响长期可靠性、但一般来说、器件仍会调节到设定的输出电压。 如果输入电压升高、则不包含任何会使器件停止运行的东西。

    仅当您限制输出上的平均电流时、才会保持输出功率、因为此时、平均电流环路会将输出上的功率与目标输出电压一起限制。

    如果没有平均输出电流限制、则输出功率由您拥有的峰值电流限制和输入电压电平定义、因此、如果处于降压/升压或升压模式、增大输入电压将增大降压/升压器件上的可用输出功率。 在降压模式下、输出功率由峰值电流限制和目标输出电压定义。

    您需要确保功率级能够处理系统中可能出现的最大功率。

    您也可以通过获取 EVM 并了解器件在这些高输入电压电平下的行为来查看您的案例、但随后需要更换一些元件、因为 EVM 没有针对绝对最大额定值定义外部元件。

    此致、
    布里吉特