This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:此器件 TPS259827ONRGET 是否适用于负载条件?

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322729/tps25982-is-this-part-tps259827onrget-will-work-with-load-condition

器件型号:TPS25982

您好!

我们将在具有负载条件的设计的电源侧使用此电子保险丝。 我需要知道保险丝是否能够正常工作。  

如果器件在负载条件下无法正常工作、请根据我们的条件推荐替代器件。  

输入= 12V/7.5A  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Viola、

    您能告诉您的负载情况吗? 是电容负载还是电阻负载。 如果负载电阻非常低、则在启动期间器件进入热关断状态。

    此致、
    阿鲁什