This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563203:SW 引脚输出振荡

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS563203, TPS563206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323008/tps563203-sw-pin-output-oscillation

器件型号:TPS563203
主题中讨论的其他器件: TPS563206

客户将 TPS563203用于8.4V 输入和4.2V/3A 输出、 发现 SW 引脚输出中存在振荡(请参阅图1和图2)。 之后添加了 RC 滤波器电路、该电路做出了一些改进。 不过、在上升沿的中间还有另一个迟滞 Burr (请参阅图3中圈出的红色曲线)。 原理图附在后。 我建议客户增加输出电容、并将两个10uF 并联电容器更改为22uF、将 cp39更改为18pf。 客户已经全部尝试过、但没有改善。

附件文件是 SCH 和 PCB 文件、您可以帮助查看并提供一些建议吗? 谢谢。

    e2e.ti.com/.../N2_2D00_MB_2D00_V1_2D00_1_2D00_5.pcb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法打开.pcb 文档。

     SW 的振荡在 DCM 模式下正常工作、TPS563203在 PSM 模式下工作、而 在轻负载下(当峰峰值电感器电流的一半> Iout 时)、在 PSM 模式下、FSW 将变低、而高侧和低侧 FET 都将关闭、 振荡 环由 SW 节点的电感器和电容器生成。  

    TPS563206是 FCCM 器件、在 CCM 模式下继续工作、未  发生振荡环。

    裕昌