This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4040-N:LM4040BIM3X-3.0/NOPB

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: REF35, LM4040-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321617/lm4040-n-lm4040bim3x-3-0-nopb

器件型号:LM4040-N
主题中讨论的其他器件:REF35

大家好、

我们在设计中使用了这种3V 并联电压基准 IC (LM4040BIM3X-3.0/NOPB)。
我们的输入电压为3.3V、所需的输出为最大3V 3mA。 100欧姆串联电阻进行串联。

我们未在该电路的输出侧连接任何负载。

根据设计、流过电阻器的电流应为 V/R =(3.3 - 3)/100ohm = 3mA、 但我们通过串联电阻器获得的是1.5mA 电流。

这是怎么可能的? 根据产品说明书、最小工作电流为65uA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    并联基准器件将始终消耗通过串联电阻提供的过多电流。 最小工作电流是器件调节电压所需的最低电流、但如果可用、则会消耗过多电流。 如果需要低功耗解决方案、REF35系列基准器件的典型流耗为0.65uA。 另一种解决方案是增大串联电阻器的大小、但确保电源电流>= 65uA + ILOAD。  

    谢谢。

    沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Walter、

    我的怀疑是、如果我们使用100欧姆的电阻器、流经该电阻器的电流应该是3mA。 但在这里、我们将一个电流表 与电阻器串联放置时仅获得1.5mA。 剩余的1.5mA 在哪里。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否测量到分流器的恒定3V 输出?

    谢谢。

    沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们的输出侧得到了恒定的3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在物理上应该是不可能的、不能通过具有精确3.3V 输入、3V 输出和100欧姆电阻器的电阻器实现3mA、如(3.3-3)/100 = 3mA。 如果您的输入实际上是3.15V、那么电流将是1.5mA。

    您能否仔细检查输入电压、电阻值和测量设备? 将电流表与输入电阻器串联放置后、测量电流表之后的输入电压、因为它可能会使测量值增加偏移。  

    我没有3V LM4040-N 器件、但我使用2.05V LM4040-N 器件对该电路进行了测试。 电流表在3mA 处添加了~35mV 的压降(~11欧姆* 3mA)、因此我还测量电流表后的电压、以准确计算流经电阻器的3mA。 (2.35-2.05)/100 = 3mA。  

    测试设置和测量:

    如果我限制从电源到1.5mA 的电流、输入电压将降至2.2V。

    谢谢。

    沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Walter:

    感谢您提供的信息、我们将 再次确保仪器设置。