This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:能源有限电路的 IEC 认证、符合 至 IEC61010-1

Guru**** 2526340 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322337/tps1663-iec-certification-for-energy-limited-circuits-acc-to-iec61010-1

器件型号:TPS1663

您好!

借助 UL E-File E339631、测试可覆盖高达6.42A 的电流。 与  具有高电流的 www.ti.com/.../slvq011相比、是否有 IEC 认证? 在 IEC 62368-1认证中 、仅在60Vdc 下测试1.6A。

我将 使用此组件 TPS16630以创建电流为4.5A 和24V 直流的负极受限电路。

此致、

埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    IEC62368-1最高只能达到100W。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、但是是否有涵盖  E339631高电流值的标准?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    对于我们的各类电子保险丝器件、我们仅可获得 UL2367 (E339631 (>5A)和 E169910 (<5A))和 IEC62368-1。 有关更多详细信息、请联系认证机构。  

    此致

    G·库纳尔