This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR38020:负电流

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR38020, TPS3762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322579/lmr38020-negative-current

器件型号:LMR38020
主题中讨论的其他器件: TPS3762

电机驱动应用的两个技术问题。  

1.负电流

客户希望使用 LMR38020器件来实现以下功能。  

48Vin 转换为200ms 的24Vout、然后转换器转换为12V 的负载输出。 下面是波形。 在24V 至12V 瞬态期间会出现负电流、如以下波形所示。 这是否可以接受?

2.我们考虑使用监控器 TPS3762来实现200ms 的延迟,如下图所示。 可以吗? 或者有什么建议吗? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    1) 1)对于 LMR38020、该器件在 FPWM 模式下具有低至-0.9A 的负电流限制。 看起来这就是仿真中正在发生的情况。 但是、这看起来有点奇怪、如果您使用另一个转换器来获得12V 输出、我预计不会看到这种情况。  

    2)通常我们不建议在反馈引脚上添加类似这样的监控器、因为该监控器用于帮助 IC 调节输出电压。 此处延迟的目的是什么? 如果您希望执行某些时序控制、则可以使用 EN 引脚执行该操作。  

    谢谢。

    理查德