This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61241:双输出配置

Guru**** 2502515 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321552/tps61241-dual-output-configuration

器件型号:TPS61241

除了此器件的5V 输出之外、我还想添加一个10V 输出电路。 是否可以通过在电路的 L 和 Vout 之间添加肖特基二极管来使用二极管输出10V?

肖特基二极管是否有 PSPICE 模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takashi:

    我 需要一些时间检查原理图、我明天会回复。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Takashi:

    C25不是必需的、其他器件良好。 该设计将起作用。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Travis

    感谢您检查此电路、您是否使用 PSPICE 仿真模型进行了检查?  

    我不熟悉 PSPICE、无法检查两个输出5V、10V。

    如果您可以共享该文件、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yagyu:

     AE 团队正在中国新年假期现在,我们将尽快回到你2月19日的一周.

     谢谢

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric。

    感谢您的回复。

    我会等待你的答复后的假期。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yagyu:

     当然,谢谢。