This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23755:PoE 问题和 EVM 源代码原理图文件

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23755, TPS23755EVM-894, TPS23758
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322860/tps23755-poe-questions-and-evm-source-schematic-files

器件型号:TPS23755
主题中讨论的其他器件:TPS23758

我将 TPS23755视为 POE 解决方案、并且提出了几个问题。 我还添加了一个要求列表。

要求:
-用电设备( PD )
- 802.3at 1型
-13W 支持
-直流-直流转换器具有12V 输出的3.3V 输出。
-支持千兆以太网。 必须支持所有4根双绞线的电源。
-空间和成本要求是设计的一个重要方面。

Question:
-我注意到 DC-DC 转换器 EVM TPS23755EVM-894 这在 PoE 应用中是否有必要? 如果不是、EVM 电路会如何变化、有哪些风险?
-如何获取 EVM 的源原理图文件? 最好是 DxDesigner。 如果未提供、请发送任意可用设计工具的来源。
-有没有任何类似的器件,在直流-直流侧支持3.3V 输出的 TPS23755 ?
- TI 能否查看原理图和布局?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Scott、您好、

    感谢您的联系。

    -我注意到 DC-DC 转换器 EVM TPS23755EVM-894 这在 PoE 应用中是否有必要? 如果不是、EVM 电路会如何变化、有哪些风险?

    802.3标准要求隔离。


    -如何获取 EVM 的源原理图文件? 最好是 DxDesigner。 如果未提供、请发送任意可用设计工具的来源。

    我将通过电子邮件与您联系。
    -有没有任何类似的器件,在直流-直流侧支持3.3V 输出的 TPS23755 ?

    TPS23758与 TPS23755类似、但支持同步 FET、而不是二极管整流。 在3.3V 和>3A 的输出下、同步 FET 的效率优于二极管整流。 您可以在 https://www.ti.com/tool/TPS23758EVM-080中找到该5V EVM 、并通过调整输出电压调节反馈环路、变压器和其他元件额定值将其修改为3.3V。
    - TI 能否查看原理图和布局?

    是的、我们可以帮助您检查原理图和布局。  

    此致、

    帝昂