This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:最小电压配置含义/操作

Guru**** 2760705 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25730EVM, TPS25730, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322845/tps25730-minimum-voltage-configuration-meaning-actions

器件型号:TPS25730
主题中讨论的其他器件:TPS25751

您好!

我刚刚收到 TPS25730EVM、我正在尝试一些配置。  我有一台仅输出5V 和20V 电压的 USB-C 戴尔笔记本电脑 PS。

运行 最小电压 最大电压 PPHV 输出 注释
1 5 20 5->20
2 5 15 5
3 9 20 5->20
4 9 15 5 最小值?

我设置跳线并针对上述条件进行测试。

我的问题与 Run 4有关。  我将最小值设置为9V (适配器无法设置)。  为什么 PPHV 引脚上仍能获得5V 的电压?  TPS25730中内部负载开关的重点是什么 D?   是否只有阻止 MAX 电压高于请求的电压?   

 TPS25730 S 如何使 FET 的工作方式相同?

是否有任何器件(内部或外部开关)在不满足最小值的情况下会阻止电压输出?

谢谢  
保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据规范、如果没有建立 PD 合约、VBUS 将处于5V 隐式合约。  

    在 RUN 2中、建立了5V 显式合约、因此您可以在 PPHV 上看到5V

    在 RUN 4中、由于没有可用的拉电流 PDO 可供我们协商、因此我们保持隐式5V 合约、因此您可以在 PPHV 上看到5V 电压。

    TPS25730D/S 设计为桶形插孔替代产品、因此始终启用灌电流路径(开关)。 但是、流经的电压/电流量取决于建立的 PD 合约。

    D 和 S 变体的行为相同。

     当发生能力不匹配时、该部件不会自动禁用电源路径。 它需要使用外部器件来禁用 TPS25730开关。

    TPS25751可实现这一目的、但需要 EEPROM 保存用于在功能不匹配时禁用电源路径的配置。

    此致