This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65320D-Q1:相对于效率更低的电流输出

Guru**** 1133960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65320D-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310779/tps65320d-q1-lower-current-output-about-efficiency

器件型号:TPS65320D-Q1

您好、支持团队

我们想了解 TPS65320D-Q1的运行版本吗?

设计输入:

输入电压=12V

VOUT=3.3V

Iout=0.000007A

固定频率 PWM 控制

如有任何建议、请告知我。

谢谢。

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好:Lawrence、

    您需要什么运行值?

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、支持团队

    我想知道将逆变器转换为  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用您在上面指定的参数计算效率、到明天结束时将为您提供答案。

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凭借470uA 的输入静态电流以及7uA 的输出电流、此用例中的效率将非常低。 您对此器件的用例有何评价、我可能会帮助您找到合适的替代方案。

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conner、

    系统在睡眠模式下会关断除解串器之外的所有 IC、整体功耗应低于100uW。 解串器在睡眠模式下的功耗分别为34.2uA (1.8V)和7uA (3.3V)。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conner

    我们的客户端点处于睡眠模式、电源 IC 规格为


    输入电压=12V

    VOUT=3.3V

    Iout=0.000007A

    固定频率 PWM 控制

    我们知道、在这种情况下、效率将非常低。 是否可以在转换过程中分担 TPS65320D-Q1的效率?

    如果有、请告知我。

    谢谢。

    此致、

    劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我必须获取 EVM 并自行测量效率。 我将在下周早些时候向您介绍最新进展情况。

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我自己订购了一个 EVM 来完成效率测量。 一旦有了它、我将完成测量并向您报告。

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯、您好!

    我认为采用7uA 输出的 VOUT 效率测量方法不会带来任何新的了解,因为效率计算应该很简单(EVM*IOUT / VIN*IIN),而且输入 静态电流与输出负载相比非常高,效率不会好。  

    除非有其他需要、否则我将继续并关闭该主题。

    此致、

    马特