This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25180:为超级电容器充电

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322095/bq25180-recharging-supercap

器件型号:BQ25180

您好!  

我们将尝试使用 Bq25180为3.3V 0.07F 超级电容器充电。

现在可以和芯片很好地通信、所以接口建立得很好。

对于默认寄存器值、芯片根本不会为超级电容器充电(超级电容器电量耗尽、并在这种情况下保持电量不变)。

仍然使用默认寄存器值、但直接使用电源为电容充电 VIN 电压、芯片似乎保持电容电压约为1.4V。

关于上述内容、我有一些问题:

1、为什么保持1.4V 的电压?  

2.要配置芯片来将电容再充电至 VIN 电压左右、推荐的字节写入序列应该是什么? 即使电容开始完全放电、也需要由芯片重新充电。 再充电电流应在500mA 左右。  

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    对于默认寄存器值,芯片根本不会为超级电容器充电(超级电容器为空电荷并保持在这种情况下)。

    您能否分享所有寄存器值以提供额外上下文信息?

    Unknown 说:
    1. 为什么保持1.4V?  [/报价]

    我不确定为什么充电会在1.4V 停止、它应该正在充电。 您是否将负载直接连接到 SYS 引脚或电容器? 它的充电电压应高达 VBAT 寄存器(默认值为4.2V)中设置的调节电压。 您能否在此时共享器件寄存器值、并在可能的情况下共享 VBAT 的波形?

    Unknown 说:
    2. 为了配置芯片以将电容器再充电至 VIN 电压附近、建议的字节写入序列应该是什么? 即使电容开始完全放电、也需要由芯片重新充电。 再充电电流应在500mA 左右。  [/报价]

    默认情况下、一旦 BAT 引脚电压降至调节电压以下100mV、该器件就会为 BAT 引脚再充电。 该值可以更改为200mV、但看起来您更喜欢100mV。 可以通过将寄存器0x05位6-0写入0x4D 来将充电电流设置为500 mA。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:
    这些寄存器如下:


    除了 BQ25180、没有任何器件连接到电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emanuel:

    尽管您的充电电流仅设置为10 mA、但寄存器转储似乎并不表示任何可能限制电荷的东西。 您能否共享 BQ25180的原理图?  

    另外、如果可能、请分享输入电压、系统电压和输出电压的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:
    原理图如下所示:



    其中+3V_GPS 线路是 MCU 与 BQ 通信的主电源。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emanuel:

    您能否也分享一下 TSMR 电路? 您还可以在 SYS_GPS 电源轨与负载断开的情况下尝试充电。 如果有波形可用、这些波形将非常有用。

    此致。