This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:SRP SRN 方向

Guru**** 2811995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1320120/bq35100-srp-srn-direction

器件型号:BQ35100

大家好、

是否可以将 SRP 连接到 PACK-、副总裁?

此致、

太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shoo、您好!

    否、建议将 SRN 连接到 PACK-。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

     Operation Config A 中的 GNDSEL (位2)可以启用 SRN 作为 GND 以进行 ADC 转换。 而 ADC 阵列为-0.125至0.125。

    如果我们将 SRN 设置为 GND、是否存在任何问题?

    此致、

    太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shoo、您好!

    不可以、将 SRN 用作 GND 是很好的选择。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    在累加器模式中,如果 CURRENT 寄存器为负,它不会影响 AccumulatedCapacity ()?

    此致、

    太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shoo、

    在累加器模式下、当电池放电时、累加容量寄存器将增加。 增加基于库仑计数器。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

     累积容量寄存器可能正在减小?

    此致、

    太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shoo、

    否、累积容量寄存器不应降低。 因此、当电池放电时、寄存器会增加。 因此、当电池充电时、寄存器应减小。 但是、该监测计仅用于原电池(不可充电)。 因此、不应对电池充电、因此累积容量寄存器不应降低。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我的意思是、如果出现小的反向电流、

    累积容量寄存器将会降低? bcz 它们是检测充电电流的能力、这意味着平均电流寄存器可以具有负值。

    我的客户担心它可能会影响测量精度、它不应该有负值。

    您知道该器件能够检测充电电流的原因吗? 使用与可充电电池相同的 IP?

    此致、

    哎呀。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shoo、您好!

    是的、它使用与可充电电池相同的 IP、是的、如果存在充电电流、则寄存器会降低。 但是、如果它在短时间内仅是非常小的反向电流、则对测量精度的影响将非常小、这对于非经常性地发生反向电流应该不是问题。

    此致、
    尼克·理查兹