This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5113-Q1:它是否具有"LO/HO 导通/关闭传播延迟和奎特;对"Vdd voltate&quot 的依赖;?

Guru**** 2533730 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1205, LMG1025-Q1, LM5113, UCC27624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322185/lm5113-q1-does-it-have-the-lo-ho-turnon-turnoff-propagation-delay-dependence-on-the-vdd-voltate

器件型号:LM5113-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5113UCC27624、LMG1205、LMG1025-Q1

大家好、我叫 Takamoto Furuichi、担任 DENSO Corp.

我对 LM5113的规格有疑问。

我们已确认以下导通延迟往往取决于 Vdd:

VDD 4.6V/导通延迟35.79ns

VDD 5V/导通延迟33.45ns

VDD 5.4V/导通延迟30.84ns

问题:它是否有"LO/HO 开启/关闭传播延迟"与"Vdd voltate"的相关性?

如果您有任何数据、我们希望您向其展示。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、高本

    我们的团队整天都在场外会议上。 专家将在明天结束前与您联系。 感谢您的耐心。

    谢谢。
    鲁巴斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Furuichi-San:

    我查看了内部数据库、遗憾的是、我没有通过 VDD 看到此器件的任何特性数据。  

    然而、驱动器的传播延迟通常会因 VDD 电压而异。 以下是来自不同半桥驱动器的截图:

    趋势通常是相同的、并跟随您的数据。 在这种情况下、较低的 VDD 电压会导致传播延迟延长。  

    是的、它应该会因 VDD 而异、但我无法分享任何数据。  

    谢谢。

    A·M·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rubas:

    感谢您的答复。 我理解您的情况。

    如果您有任何数据、请告诉我详细信息。

    谢谢。

    高本市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Alex。

    感谢您的答复。 我将内心深处分解。

    谢谢。

    高本市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex。

    我想问其他问题。

    1.此数据是哪个器件型号?

    2.对于 LMG1025也是如此。

    是否有关于 LMG 1025的任何评论?

    谢谢。

    高本市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、高本山、

    1. 此数据是什么器件型号?

    这来自 UCC27201A-Q1 数据表。 我应补充一点、这种趋势不是绝对趋势、有些器件在更高的 VDD 下传播延迟会增加、例如 UCC27624。

    在此情况下、该器件的传播延迟在12V VDD 左右进行了优化、这是最常见的用例。

    VDD 电压和传播延迟通常存在关系、但确切关系取决于器件的设计方式。

    2. LMG1025也是如此。

    您是指 LMG1205还是 LMG1025-Q1? 我还检查了 LMG1205、因为它与 LM5113非常相似、但也没有该 VDD /传播延迟特征。 对于 LMG1025-Q1、我们实际上提供了一些 VDD 传播延迟数据。 但是、我无法在 E2E 上公开发布内部数据。  

    谢谢。

    A·M·