This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A94:原理图审阅、特别是输入和放大器;输出电容器

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322653/tps7a94-schematic-review-especially-input-output-capacitors

器件型号:TPS7A94

大家好、

您能回顾一下下面的三个原理图吗? 尤其是、您能否回顾一下输入和输出电容器? 存在以下问题: 电容器值考虑直流偏置不能满足器件建议。  

指示符 说明 器件型号 制造商
C49、C114、   0.1 μ F 电容、陶瓷、0.1UF、6.3V、X5R、0402 04026D104KAT4A 京瓷 AVX
C51、C116、   10 μ F 电容、陶瓷、10UF、10V、X5R、0603 0603ZD106KAT2A 京瓷 AVX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    似乎这些器件是按照数据表中的建议进行配置的。 但是、输入电容器 C49和 C114不 在 数据表中指定的4.7uF - 1000uF 范围内。 这可能影响负载瞬态响应和器件稳定性。  

    Br、

    埃林