This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:断开电池时的电池损失校准

Guru**** 1465290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322287/bq34z100-g1-losses-battery-calibration-when-the-battery-unplug

器件型号:BQ34Z100-G1

    电池规格

     定制 LFP 18650电池:12.8V 6000 mA (77Wh、2A 速率)、带 Molex 连接器(batteryspace.com)

 

    

  1. 是否有更好的电池校准方法? 目前、如果电池拔下插头、它将失去校准、它最终会学习充电周期、但需要很长时间。
  2. 找到下面的配置。

请确认设计能力是否正确?

电池为600mah 和77000Wh

设计比例= 10

设计容量= 6000/10 = 600

设计能耗= 77000 /10 =  7700

安全
OT_Chg 55
OT_ Chg_Time 0
OT_ Chg_Recovery 500
OT_DSG 600
OT_ Dsg_Time 2
OT_ Dsg_Recovery 550
Charge_Inhibit_Cfg
Chg_Inhibit_Temp_Low 0
Chg_Inhibit_Temp_High 450
Temp_Hys 50
充电
Suspend_Low_Temp
Suspend_High_Temp 550
PB_EFF_效率 100
Pb_Temp_Comp
Pb_Drop_Off_Percent 96
Pb_Reduction_Rate
Charge_Termination
Taper_Current 100
Min_Taper_Capacity 25
Cell_Taper_Voltage 100
Current_Taper_Window 40
TCA_ Set_Percent 93
TCA_ Clear_Percent 95
FC_ Set_Percent 100
FC_ Clear_Percent 98
DODatEOC_Delta_T 100
镍氢电池_ Delta_Temp 30
镍氢电池_ Delta_Temp_Time 180
镍氢电池_ Hold_Off__时间 100
镍氢电池_ Hold_Off_Current 240
镍氢电池_ Hold_Off__温度 250
镍氢电池_ Cell_Negative_Delta_Volte 17
镍氢电池_ Cell_Negative_Delta_Time 16
镍氢电池_ Cell_Neg_Delta_Qual_Volt 4200
Configuration_Data
焊盘
Manufacture_Date
Serial_Number 1
Cycle_Count 0
CC_阈值 540
Max_Error_Limit 100
Design_Capacity 600
Design_Energy 7700
SOH_负载_I 64236
Cell_Charge_Voltage__52 3600
Cell_Charge_Voltage__ T3 4200
Cell_Charge_Voltage__52 3000
Charge_Current__52 100
Charge_Current_ T2 T3 100
Charge_Current_ T3_T4 30
JEITA_T1
JEITA_T2 10
JEITA_T3 45
JEITA_T4 55
Design_Energy_Scale 10
Device_Name
Manufacturer_Name
Device_Chemistry
放电
SOC1_SOC_ Set_Threshold 150
SOC1_SOC_ Clear_Threshold 175
SOCF_ Set_Threshold 75
SOCF_ Clear_Threshold 100
蜂窝 Set_Volt_Threshold 2500
蜂窝 Set_Volt_Time 2
蜂窝 Clear_Volt_Threshold 2900
电池_BH_BH Set_Volt_Threshold 4300
电池_BH_BH Volt_Time 2
CELL_BH_ Clear_Volt_Threshold 4200
焊盘
Cycle_Delta 5
Lifetime_Data
Lifetime_Max_Temp 300
Lifetime_Min_Temp 200
Lifetime_Max_Chg_Current
Lifetime_Max_Dsg_Current
Lifetime_Max_Pack_Voltage 320
Lifetime_Min_Pack_Voltage 350
寄存器
Pack_Configuration
Pack_Configuration_
Pack_Configuration_
LED Comm_Configuration
Alert_Configuration
数_系列_单元格
电源
Flash_Update__ Cell_Volt 1750
Sleep_Current 10
填充
FS_WAIT
It_Cfg
Load_Select
Load_Mode
焊盘
Res_Current 10
焊盘
Max_Res_Factor 50
Min_Res_Factor 1
焊盘
Ra_Filter
焊盘
Min_Passed Ni_45la_1st_qmax 50
焊盘
Maximum_Qmax_Change 100
焊盘
Cell_Terminate_Voltage 1000
Cell_Term_高原 200
焊盘
Relax_Time 500
焊盘
User_Rate_ 1339
User_Rate_Pwr
Reserve_Cap_
Reserve_Energy
焊盘
Max_Scale_Back_Grid 4
Cell_Min_Delta
Ra_Max_Delta 15
Design_Resistance 42
Reference_Grid 4
Qmax_Max_Delta_Percent 5
Max_Res_Scale 32000
Min_Res_Scale 1
Fast_Scale_Start_ 10
焊盘
Charge_Hys_漂移 40
Smooth_Relax_Time 1000
Current_Thresholds
Dsg_Current_Threshold 60
Chg_Current_Threshold 75
Quit_Current 40
Dsg_Relax_Time 60
Chg_Relax_Time 60
Cell_Max__正确
Gas_Gauging_State
Qmax_Cell_ 6000
Cycle_Count
Update_Status
电池_V_AT_CELL Chg_Term 3800
平均值 Last_Run 65237
AVG_P_AVG Last_Run 64405
Cell_Delta_Voltage 2
T_RISE
T_ Time_Constant
Calibration_Data
CC_增益 10
CC_增量 10
CC_偏移
Board_Offset
Int_Temp_Offset
Ext_Temp_Offset
焊盘
Voltage_Divider 16133
电流
死区 5
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)拔下并重新插入电池时、电量监测计将使用 DODEOC 计算 SOC。 使用 Chg Term 下的 Taper Current、Temperature 和 Cell V 计算 DODEOC、如果在拔下电池时这些项中的任何一项发生变化、则报告的 SOC 会发生变化。 此外、当您断开和重新连接电池时、电池可能不会放松、这可能会导致 SOC 错误。 在电池充满电或放电至电量耗尽后、监测计将能够准确跟踪 SOC。

    2) 2)缩放看起来不错。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、偶!

    感谢您的 答复

    对设计容量计算再次确认。

    电池为6000mah 和77000mWh

    设计比例= 10

    设计容量= 6000/10 = 600

    设计能耗= 77000 /10 =  7700

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、两者都已正确缩放。

    但是需要注意的一点是、调节能量时、能量会影响以下参数、所有参数都需要进行调节。

    设计容量按电流换算系数进行调整、设计容量以及以 mAh 和 mA 为单位报告的所有参数都需要调整。

    此致、

    埃文