This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS709:低压降规格

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS709

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322668/tps709-low-dropout-specification

器件型号:TPS709

我们正在考虑安装的电路是双面扫描仪 LED 的驱动电路。
假设输出电压为6.5V 乘积60mA、假设输出电流为每个单元的30mA (总计2次)。
低压降规格是否与在拉动电流时电压下降的理解一致?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murayama-San:

    "低压降"是指 LDO 的 Vin 和 Vout 之间用于稳压所需的低差值。

    压降规格为最小 Vin 与 Vout 差、LDO 必须满足该差才能在预期输出电压下进行调节。

    例如、如果6.5V 输出的 LDO 压降为180mV、则 LDO 的输入电压将需要至少为6.5V + 180mV = 6.68伏 使 LDO 能够在其输出端调节6.5V。 如果压降条件不能得到满足、LDO 将不会调节预期的输出电压;而是其输出将跟踪其输入电压。

    还需要注意的是、虽然 TPS709支持6.5V 固定输出、但是该版本的器件目前尚不存在、需要开发。

    此致、

    凯尔西