This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:采用 BQ76920的电池监控器设计

Guru**** 2568075 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942, BQ76920, BQ78350, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1318995/bq76920-battery-monitor-design-with-bq76920

器件型号:BQ76920
主题中讨论的其他器件: BQ78350BQ78350-R1、BQ76942

大家好!

我正在使用 BQ76920设计 BMS。
我想知道 下面所示的典型应用电路中 Rsns 和 RF 的建议功率。

此致、

保罗·恩沃科。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    该 EVM 针对 RF 使用0.125W 的值、针对 Rsns 使用2W 的值、但是、您应该检查以确保检测电阻器的额定值与您的预期最大系统电流以及一些额外容差是正确的。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Verboncoeur

    感谢您的答复。  

    我似乎找不到  BQ76920的 EMV 参考原理图。

    请分享。

    此致、

    保罗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    您可以在 EVM 用户指南末尾找到电路原理图( 链接)。 您还可以在 BOM 中找到所使用的确切器件型号(也可在用户指南中找到)。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    如何在不使用 bq78350电量监测计芯片的情况下读取电池状态? 我希望使用尽可能少的元件。

    有任何便携式库可用于该用途吗?

    此致。

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    我认为常见问题解答文档的问题1.2 ( 链接)将有助于回答您的问题。

    您可以使用微控制器与器件连接、在软件开发部分的产品页面上提供了 MSP430的示例代码。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Verboncoeur:


    感谢您的答复。 如果我决定将 bq76920与配套 MCU (BQ78350DBTR-R1)一起使用、是否仍可以使用 MSP430示例代码通过配套 MCU 的 SMBus 提取电池 SOC 信息?

    如果没有配套 MCU、bq76920可以提供多大程度的保护?

    哪种芯片实际上负责平衡? 配套 MCU 或 bq76920?

    是否有芯片将 BQ76920和配套 MCU 特性结合在一起?

    此致、

    保罗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    如果我决定将 bq76920与配套 MCU (BQ78350DBTR-R1)一起使用、是否仍可以使用 MSP430示例代码通过配套 MCU 的 SMBus 来提取电池 SOC 信息?

    不能、MSP430代码将不适用于 bq78350配套电量监测计。 配套电量监测计的默认闪存包括 bq76920的所有必要配置。 我建议您查看 使用 bq78350-R1 有关其运行方式的更多详细信息的应用手册( 链接)。

    如果没有配套 MCU、bq76920可以提供多少保护?

    bq76920不是独立的电池监控器。 它需要主机控制器才能运行。 主机控制器是清除故障和控制电芯平衡所必需的。

    哪款芯片实际上处理了平衡? 配套 MCU 或 bq76920?

    配套 MCU 可完全控制电池平衡。

    是否有任何芯片将 BQ76920和配套 MCU 功能组合在一起?

    我建议查看 bq76942、它是 bq769x0系列器件的更新版本、可作为独立电池监控器运行(无需配套 MCU)。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    "配套 MCU 可完全控制电池平衡。"

    因此、将 BQ76920与它的配套 MCU 一起使用时、应该从哪个接口读取电池信息(SOC 等)? 来自 bq76920的 I2C 或配套 MCU 的 SMBus 接口?

    谢谢你的建议,将检查它。

    此致、

    保罗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    您应该使用 MCU 的 SMBus 从电池组中读出数据。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!