This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2116:次级电源未接通

Guru**** 2526050 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322350/tps2116-secondary-power-not-switching-in

器件型号:TPS2116
主题中讨论的其他器件:TPS2121

我当前正在尝试使用 TPS2116DRLR 执行仿真。 初级电压为3.3V、次级电压为3V。 我当前将器件设置为处于初级切换模式、其中器件的初级电压将是输出、直到初级电压降至 PR1阈值以下。 在我的当前设置中、我将 PR1阈值设置为2.9、因为无论在该设计中采用什么、输出都不会下降到2.55V 以下。 我知道、当一次侧电压下降时、二次侧电压需要几微秒的时间才能接通。  在这段时间内、电压输出将下降。 我希望在仿真中能够证明、选择足够大的输出电容和足够高的 PR1阈值、可以最大程度地减小该下降、以便电压保持在2.55V 以上、但一旦确定初级电压、我无法在仿真中对穿越频率进行仿真 输出 电压会下降、而不会切换到次级电压。 即使我未连接初级电压、它也从未连接次级电压、请参阅下图并进行设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ismail:

    欢迎使用 e2e!

    感谢您提醒我注意这一点-我需要查看模型以了解它为什么不准确。

    您是否计划使用1A 的典型负载电流? 在硅器件上、在输出端使用50-100uF 的电容器应将其保持在2.55V 以上。 我明天可以快速验证这一点、但与此同时、请参阅 TPS2121数据表中可在此处应用的以下部分和公式。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ismail:

    100uF 的输出电容应足以将 VOUT 保持在2.55V 以上。 但是、鉴于它取决于应用、请放置另一个焊盘、或以其他方式确保您可以在输出端放置高达200uF 的电容。

    此外、根据输入的负载瞬态能力、您可能还需要大量的输入电容、以确保切换时没有太大的压降。

    谢谢。

    帕特里克