主题中讨论的其他器件:TPS2121
我当前正在尝试使用 TPS2116DRLR 执行仿真。 初级电压为3.3V、次级电压为3V。 我当前将器件设置为处于初级切换模式、其中器件的初级电压将是输出、直到初级电压降至 PR1阈值以下。 在我的当前设置中、我将 PR1阈值设置为2.9、因为无论在该设计中采用什么、输出都不会下降到2.55V 以下。 我知道、当一次侧电压下降时、二次侧电压需要几微秒的时间才能接通。 在这段时间内、电压输出将下降。 我希望在仿真中能够证明、选择足够大的输出电容和足够高的 PR1阈值、可以最大程度地减小该下降、以便电压保持在2.55V 以上、但一旦确定初级电压、我无法在仿真中对穿越频率进行仿真 输出 电压会下降、而不会切换到次级电压。 即使我未连接初级电压、它也从未连接次级电压、请参阅下图并进行设置。