This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A88-Q1:TPS7A88-Q1

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A88-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321787/tps7a88-q1-tps7a88-q1

器件型号:TPS7A88-Q1

我正在尝试使用 LTspice 工具对 TPS7A88-Q1 IC 进行仿真。 我已下载 https://www.ti.com/lit/zip/sbvm554

我由于某些原因而收到错误、

有什么想法、问题可能出在哪里?

 此处是 SPICE 错误日志:

在"b§e_u1_abm1 u1_n242982 0 v={min (v (u1_vxx)、(v (U1_vzz)+({ILIM}*{rout})}"中使用花括号的问题
错误:未定义的符号位于:"min ([v](U1_vxx)、(v (U1_vzz)+((ILIM)*(rout))"
在"b§e_u2_abm1 u2_n933157 0 v={min (v (u2_vxx)、(v (u2_vzz)+({ILIM}*{rout})}"中使用卷边括号的问题
错误:未定义的符号位于:"min ([v](U2_vxx)、(v (U2_vzz)+((ILIM)*(rout))"
关于"b§e_abmgate yint 0 v={if (v (a)>{{vthresh}}&v (b)>{{vthresh}}、{{VDD}}、{{{VSS}}}}"中使用花括号的问题
错误:未定义的符号位于:"if ([v](a)>((vthresh))&v (b)>((vthresh))、((VDD))、(((VSS))"
关于"b§e_abmgate yint 0 v={if (v (a)>{{vthresh}}&v (b)>{{vthresh}}、{{VDD}}、{{{VSS}}}}"中使用花括号的问题
错误:未定义的符号位于:"if ([v](a)>((vthresh))&v (b)>((vthresh))、((VDD))、(((VSS))"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pranjali:

    遗憾的是、根据 LTSpice 用户协议、德州仪器法律禁止协助进行 LTSpice 仿真。  我们欢迎您下载免费的 PSpice for TI 副本并在该软件套件中仿真这些模型、我们可以在必要时帮助您解决问题。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复

    您能否共享 PSpice 的安装文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、我们来看看:

    谢谢。

    斯蒂芬