This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A96:可编程电流限制分频器的精度

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321007/tps7a96-accuracy-for-programmable-current-limit-divider

器件型号:TPS7A96

大家好、

让我确认一下表8-2中的电阻分压器。

此电阻变化可在多大程度上得到耐受? 但是我们可以发现1%电阻用例、这有时很难在不重复的情况下使用 E24器件得出值。

提前感谢。
美国 泽本市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinya:

    我正在审查您的问题。  您能告诉我谁是这个应用的客户吗?

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    好的、我会给您发送一封电子邮件、让我们在离线的时候讨论一下。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    我已经给您发送了一封电子邮件。 您能在电子邮件或此处回答一些问题吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinya:

    我将关闭该主题、我们可以通过电子邮件进行讨论。

    谢谢。

    斯蒂芬