This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62861:TPS628610YCHR 的原理图验证

Guru**** 2504655 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322597/tps62861-schematics-verification-for-tps628610ychr

器件型号:TPS62861
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

您好!

1.请验证随附的原理图:Vin - 5V、Vout - 1.1V

2.表中列出的所有电压是否都可配置?

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/TPS628610YCHR.pdf

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nachiketh Karanth、

    感谢您使用 E2E、

    Unknown 说:
    1. 请验证以下随附的原理图、输入电压为5V、输出电压为1.1V[/报价]

    在原理图中没有发现任何问题。

    Unknown 说:
    2. 表中提到的所有电压是否均可配置?

    可以。

    谢谢。此致、

    Moheddin。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moheddin:

    我们可以使用 USB2ANY 工具、通过 GUI 直接连接到 IC 而不使用 EVK 吗?

    2.如果我们直接连接到 USB2ANY 工具、IO 电平是多少?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nachiketh Karanth、

    1. 我们是否可以使用 USB2ANY 工具、无需使用 EVK 即可通过 GUI 直接连接到 IC?

    是的、您可以使用 USB2ANY 工具。

    2. 如果我们直接连接到 USB2ANY 工具、IO 级别将是多少?

    3.3V 或5.0V、此处提到 IO 电平- USB2ANY 评估板| TI.com

    谢谢。此致、

    Moheddin。