This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:我们是否可以在 Bq76952堆叠配置中使用 P-FET 进行外部平衡

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, TIDA-01093, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322205/bq76952-can-we-use-p-fets-for-external-balancing-in-bq76952-stacked-configuration

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: TIDA-01093BQ76930

您好

我们是否可以在 Bq76952堆叠配置中使用 P-FET 进行外部平衡、或者我们是否需要使用 N 沟道 FET。

任何应用手册或参考设计都可以提供帮助。

谢谢

哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish:

    是的、您可以使用 P-FET 进行外部电芯平衡。  

    但根据电池的连接方式、改用 N 沟道 FET 可能会更好。 在连接电芯期间、P-FET 可能短暂导通、这可能会继续沿堆栈向下传输、并可能 上拉 VC0引脚、从而导致损坏。 如果使用 P-FET、 建议在连接其余电芯之前先将 BAT-连接到 VSS/VC0。  因此、只有连接顺序才是变化。

    至于应用手册、请参阅  使用 BQ769x2电池监视器进行电池平衡以供参考。  

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Luis

    感谢您的反馈

    根据使用 Bq76903的堆叠配置原理图 TIDA-01093、他们使用了 P-FET 进行外部电池平衡

    即使我们以前提到过相同的

    谢谢

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish:

    是的、正如我说过的、这可能没问题。 但您只需小心电池连接顺序。

    即使对于 BQ76930、也有一些文档介绍了使用 P-FET 的限制。 如中所述 第 4节电池平衡 和 S 第 10个随机电池连接–在限制范围内 的  bq769x0系列10大设计注意事项应用手册。 请记住、本应用手册适用于 BQ769x0系列器件、该系列是上一代器件系列。

    如果您已经考虑了使用 P-FET 和 N-FET 的限制、可以使用它们。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙