This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:使用 bqstudio 通过十六进制文件导出监测计

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322306/bq78350-gauge-export-with-hex-file-using-the-bqstudio

器件型号:BQ78350
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

尊敬的团队:

我想使用 bqstudio 导出不带校准参数的文件。 如果我导出校准参数中包含的文件。 是否可以在没有校准参数的情况下导出文件?

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Korcan:

    您试图在不进行校准的情况下导出哪个文件? 这种电量监测计有几种不同的导出选项。

    您可以导出.gg 文件并删除校准部分、或使用 BQStudio 中的 Advanced 视图来选择要导入哪些数据存储器部分。 gg 文件不会包含化学 ID、需要 SREC 才能上传化学 ID 数据。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keller:

    是的、我想导出但不带校准参数。 我知道不带校准参数的导入。 您能否向我展示如何在不进行校准的情况下导出测量仪表参数? 实际上有一个软件是由我的团队成员制造的。 此软件使用二进制文件导入参数。 但校准是在生产线上进行的。 因此、我不想更改校准参数。 因此、我 想知道如何在没有校准时导出参数。 此外、如果您有与此相关的软件、能否与我分享? 感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Korcan:

    如果在生产过程中进行校准、那么无论校准值是否更新、它们都将在校准期间被覆盖。

    我不熟悉您使用的工具、您要么需要在您的工具中筛选校准数据的数据闪存地址、要么只是删除 hex 文件中的校准地址。 您可以通过在 BQStudio 中启用高级视图来查看所有地址。

    此致、

    怀亚特·凯勒